This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2574:LM2574M-3.3

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085590/lm2574-lm2574m-3-3

部件号:LM2574

尊敬的团队:

我使用带有电阻隔板的 LM2574M-ADJ 生成+5.0V。

由于 LM2574M-ADJ 组件的可用性有限, 我能否使用 LM2574M-3.3在引脚1 (反馈)和 Vout (+5V)(电路的电压输出)(1.23V/1k*(1k+1k7+1k43)=+5.08V 之间生成+5V 串联电阻器?

输出电压的容差可以是多少?

LM2574M-3.3具有内部电阻器分频器网络 R2=1k7,R1=1K0,应用于内部误差信号放大器的非−反相输入。  以下哪项是 R2和 R1的版本?

此致

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    尽管理论上可以按照您的建议使用外部电阻器,但准确度将非常差。

    内部分禾器电阻器的绝对值的容差将高达+/-30%;尽管电阻器匹配非常好。

    此外,内部电阻器的温度系数将与外部电阻器不同,从而给输出电压增加更多误差。

    一种可能性是使用外部分压器。  这些电阻器的绝对值需要比绝对值小得多

    内部电阻器。  这是因为您不希望内部分隔器加载外部分隔器并 导致错误。  

    在这种情况下,由于内部电阻器相当小,您需要使用可能太小而不实用的外部电阻器。

    您可能需要查看 LM2594-5或 LM2674-ADJ。   他们似乎有货。

    谢谢