This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:快速充电电流和快速充电电压调节相。

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085567/bq24610-fast-charge-current-and-fast-charge-voltage-regulation-phases

部件号:BQ24610

你好!

根据芯片数据表第15页上的图14 (典型充电配置文件),电流应尽快开始下降

当蓄电池电压达到特定调节电压(V_reg)时。

我的设备的设置:

V_reg = 16.8 V,

充电电流 I_chg = 1.4 A,

电荷端接电流 I_Term = 200 mA。

一切都很好,但电流开始下降,已经达到16.5伏,电压虽然缓慢,但继续增长。

电压仅取决于充电结束时的16.8值(当 I_chg≈300 mA 时)。

请告诉我为什么电流会这么早开始下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当 VFB 引脚达到2.1 V 时,锥形模式开始。由于 SRN 连接到实际蓄电池端子的阻抗下降, 如果 SRN 端子为16.8 V,则实际蓄电池电压不会为16.8 V。我们将缓慢降低电流,使蓄电池端子电压与锥形电荷结束时的 SRN 电压匹配。 充电器工作正常。

    此致,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。