This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:单元平衡电路缺失

Guru**** 2562550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085227/bq28z610-cell-balancing-circuit-missing

部件号:BQ28Z610
“线程”中讨论的其它部件: BQ40Z50

我们已经为下一个项目评估了 BQ28Z610,但我们的现场产品有一个不带电池平衡的2S (8,4V-700mA/h)锂离子电池组。 您是否有一些信息或经验来了解实际产品的性能下降情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefano,

    您能否进一步解释您正在寻找的内容? BQ28Z610可用于细胞平衡,我们有内部 FET,以低速率在细胞上实施被动细胞平衡,因此需要时间来平衡。 您还可以实施类似于 BQ40Z50的外部细胞平衡。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    更清楚的是,我们的下一款产品将实现 BQ28Z610的细胞平衡。 我们现在有另一款不使用 BQ28Z610且没有电池平衡电路的产品;您是否有一些信息来了解我们可以在这款第二款产品上使用哪种电池组性能下降?

    谢谢你

    此致

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefano,

    我仍然不清楚您的问题,如果没有电池平衡,如果一个电池电压非常高,另一个电池电压仍然较低,电池组可能会变得不平衡并导致电池损坏。 没有细胞平衡功能,就无法准确判断您会看到什么类型的性能问题,因为它取决于您的预期负荷和细胞的质量等

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="410823" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1085227/bq28z610-cell-balance-circuit-missing/4018415#4018415"]没有准确的方法来判断如果没有细胞平衡会遇到什么类型的性能问题,因为它取决于您的细胞和报价等。]

    您好,Wyatt,这是我问题的答案。

    谢谢你  

    此致

    斯特凡诺