This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:反向电流保护

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085617/tps745-q1-reverse-current-protection

部件号:TPS745-Q1

各位专家:

如何选择 肖特基二极管进行反向电流保护? 应选择什么电压和电流额定值? 您可以与我分享一些指导吗? 对于5V 输入和3.3V 输出,您是否有推荐的部件? 谢谢。

阿丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arie,

            TI 不是肖特基二极管的专家,因为我们不设计/制造这些二极管。  因此,我们无法为肖特基二极管提供具体建议。 但是,一种二极管(如1N4002)或一种与其电气特性相匹配的二极管,可能是一种低风险的可行选择。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特