This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:LM5119和 LM25119之间的差异

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119, LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085565/lm25119-differences-between-lm5119-and-lm25119

部件号:LM25119
线程中讨论的其他部件:LM5119

团队,  

我正在考虑使用 LM25119替代 LM5119。 浏览数据表了解任何主要差异,但它们看起来大致相同。

但是,如果我们希望在现有设计上进行更改,那么我们需要快速进行理智的检查,以确定在操作上是否存在任何奇怪或重大差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LM25119和 LM5119之间的唯一区别是最大电源电压和 UVLO。 这些信息位于数据表中。 LM25119可以在材料明细表不变的情况下更换 LM5119。

    此致