This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:独立充电泵板无法正常工作

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084492/bq25970-standalone-charge-pump-board-doens-t-work

部件号:BQ25970

SR 您好:

说明,基于 BQ25970EVM-893,我制作了一个独立的电路板,但它无法正常工作,没有调节输入电压有多少伏电压,即使输入电压高达10-12伏,也没有电流从其中输出,  IIC 通信正常(我按照 bq25970 PWR893评估模块的指导进行了操作),您可以提供任何提示(来自硬件端/SW 端)来指导我如何调试该主板!BTW 在用户指南中隐藏了任何内容:)。

此致!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    请您详细解释您所看到的问题吗?  您是否遵循 了《用户指南》第2.1,2.2,2.3,2.4和2.5节以及表3?

    此致,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    事实上,在制作这款独立的主板之前,我已经在上面提到了运行演示的章节,它 与 EV2300套件非常兼容,我也通过我们自己的协议主板试用了这款演示板,它也很好用。 然后,我重新设计了基于 bq25970EVM-893原理图的独立主板基座及其索引,RightNow 新主板不工作,没有电流输出到电池,没有适配器提供多少伏电压, MCU 可以 使用 BQ25970通过 IIC 写入和读取命令。现在我迫切需要修复此主板,有什么提示可以帮助您检查它?

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得

    请详细描述一下您采取的不同做法吗? 是否可以包括寄存器转储?

    此致,

    迈克·埃曼纽尔