This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54527:16Vin 至5Vout (2Aout)的效率曲线

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085205/tps54527-efficiency-curve-for-16vin-to-5vout-2aout

部件号:TPS54527

大家好,团队

您是否有比数据表中的图7 (12Vin 至1.8,2.5V,3.3V 输出)更接近的效率曲线以及标题为的机箱,以便从机箱顶部温度估算连接温度?

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hideki-san,

    这似乎是目前唯一可用的曲线。 您可以提取最高温度效率点(通常为 Iout max)并从中找到总损耗。 然后,在消除电感器损耗(磁芯,传导)后,您可以了解 IC 损耗,您可以使用数据表(IC Tj = Ta + IC 损耗* theta-ja)中的 theta-ja (43.5C/W)来估计接点温度。 您可以从 WEBENCH 工具获得有关此设备的良好估计值。  

    谢谢,
    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amod,

    感谢您的建议。

     根据半导体和 IC 封装的热量指标,如果我理解正确,我们应该使用 ΨJT 作为热阻,以便在 实际应用中进行更准确的估计。 我的理解是否正确?

    此致,

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hideki-san,

    是  ΨJT 如果您有病例温度估计,则可以使用。 这将更加准确。

    WEBENCH 使用有效的 theta-ja,这是 EVM 板的一项功能,通常也如您共享的注释中所述。 因此,如果您的电路板与 EVM 类似,您仍可以使用 WEBENCH 接线温度估算。  如果不是,最好在电路板上进行实际测量,并使用 ΨJT 来估计接线温度。

    谢谢,

    阿莫尔