This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:ADC 是否可以始终关闭?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085452/bq25790-is-adc-can-be-always-off

部件号:BQ25790

尊敬的 TI:

我想知道如何管理芯片上的调节(Ibus 限制,充电电流,电池电压电流,vsys 等)。

调节是否需要 ADC 才能正常工作?

ADC 是仅用于用户目的还是用于芯片调节?

如果我禁用 ADC (EN_ADC=0),芯片是否仍能将充电调节电流设置为2000mA? 来自 Ilim 或 IINDPM 的总线限制?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxime,

    ADC 是独立的。  电流和电压使用模拟反馈回路进行调节。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    非常感谢。  

    即使是温度感应? 当 TS_ADC 关闭时,芯片仍可以监控温度并调整充电调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxime,

    是的。

    此致,

    杰夫