This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:频率容差范围

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084994/tps54326-frequency-tolerance-range

部件号:TPS54326

您好,专家,

数据表仅显示输出电压= 1.8V 和3.3V ,输入电压 VS 的频率容差。 图 9中的 V。  

Vout =5V 条件如何? 您能否帮助了解输出=5V,Vin =12V 条件下的频率容差范围?

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我没有看到现成的原始数据,因此我建议检查 WEBENCH 的此部件。 它确实具有给定 IOUT 的 FSW,您可以在“工作值”下检查该软件并从中创建曲线。  

    谢谢,

    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amod,

    只需访问 TI 网站,TPS54326就不支持该部件的 WEBENCH。您可以帮助再次检查它吗?

    此致,

    标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    已启用。 请查看此设计链接以开始: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=441A4B3DC8657A71 

    谢谢,

    阿莫尔