This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM21305:输入电容器

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085299/lm21305-input-capacitor

部件号:LM21305

您好,

我无法 将钽电容器用于输入电容器(Cin1)(或者至少不建议使用)。 我应该再加一个22uF 来 接近47uF 吗?

我的4个输入盖目前为:22uF,22uF,100nF,100nF。

谢谢你,

卢卡斯·普切塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好卢卡斯,

    通常,47uF 钽帽用于在瞬态事件期间稳定总线电压。 如果输入电压稳定,则2x22uF+1x100nF 输入电流盖足够好。 确保将它们尽可能靠近输入引脚,以便为波纹电流提供短的旁路路径。

    谢谢,

    南希