“线程”中讨论的其它部件:BQ24295,
仪表 IC - BQ27531-G1,充电器 IC - BQ24295,电池-锂离子电池(660 mAh)。
正在尝试使用 BQ27531-G1和 BQ24295生成锂离子电池(660 mAh)的金色文件。 按照文档- SLUA902中的步骤生成 Golden 文件。
对于步骤-"2.4 Chem ID 标识和编程",请参阅文档- SLVA725A,步骤"3.1锂离子/锂聚合物/锂离子"。
生成了获取 ChemID 的日志。 已附加生成的日志"ChemID_15.zip"。
e2e.ti.com/.../ChemID_5F00_15th.zip
使用 GPC 工具,收到报告“ChemID_15-report.zip”。
e2e.ti.com/.../ChemID_5F00_15th_2D00_report.zip
根据这份报告,电池完全放电后,放松时间应超过5小时。 但在我的情况下,它放松了5个多小时。
报告还指出 ,出院率太高。 高速率降低了 ID 检测精度。 根据 Chem ID 流程,放电负载应至少为 C/10 (66 mA,与660 mAh 的电池总容量相关)。 它不能小于 C/10。 我将放电负载保持在68 mA。 因此它应该起作用。
报告还指出 ,建议使用10小时的频率。 总放电时间小于5小时。 在我的案例中,电池完全放电需要9小时40分钟。
同样根据报告, 错误:未找到放电部分,请确保不散电流为负。 对于我的病例,放电电流为负电流,可以参考化学 ID 日志。
如果我正在为锂离子电池生成化学品 ID,请告诉我。
此致,
斯巴西什·帕塔奈克