This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122问题

Guru**** 2812245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085074/lm5122-lm5122-issue

部件号:LM5122

您好,

我们正在使用 LM5122进行新设计。 特别是电源部分5V-24V 输入和24V/0.5A 输出。

该问题与我们的输出峰值过高有关,特别是当输入为24V 时。

此外,我们还在两个 MOSFET 之间添加了一个 R-C 缓冲器(7.5Ohm-300pF)。 以及输入和输出陶瓷电容器。

在相关的螺纹中,电气原理图是根据 Webench 工具设计的,但有一些小的变化,输出时可以看到两张24V 的图片(交流耦合范围)。

我们购买了演示板来查看行为并进行比较。 这似乎是一个布局问题,因为我们已将设计组件安装在演示板上,并且峰值与原始组件的峰值非常低。

请您能帮助我们了解这种行为的起源以及我们如何解决这一问题?

巴西

安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼奥,

     

    感谢您使用和评估我们的 TI 器件。

     

    关于您的问题,阅读之前的讨论和主题后,能否分享您的布局?

     

    谢谢你

    此致,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Haroon,

    明天我将共享版式文件。

    感谢您的支持。

    巴西

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Haroon,

    如何共享布局文件?

    此致

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼奥,

    如果可能,您可以在此处发布布局文件,如果可能,您可以通过私人消息共享该文件。

    以您真正的快乐为准。

    谢谢你

    此致,

    Haroon