This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:反向电压阻塞

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085333/lm74502-reverse-voltage-blocking

部件号:LM74502
“线程: LM74800-Q1”中讨论的其它部件

大家好,

我们尝试实现以下功能,并希望与您核实是否可行。

我们将使用2条路径为系统供电,一条来自适配器,另一条来自电池。

如果适配器存在,适配器也会为电池充电。

升压转换器“始终开启”,并将蓄电池电压转换为24V。

1.当适配器24V 存在时,sec LM74502将关闭(EN->LOW,但 VS 仍为24V)。 确保仅由适配器提供系统电源。

2,卸下适配器后,第一个 LM74502将关闭(EN->LOW,VS 应为0V),并阻止来自系统端的能量/电流。 确保系统电源仅由 Battery +Boost 提供,且不会影响适配器电压。

3.如果两个 LM74502都被禁用(EN->LOW,两个 VS 可能仍为24V),请确保系统电压为0V。

基于上述3种方案,LM74502是否能够实现这些功能?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的 LM74502将能够实现上述三项功能。 要使用 LM74502实现功率互锁,我们需要从适配器电源线的输入端为第二个 LM74502的 OV 针脚供电。 检测到 OV 针脚上的适配器电压后,第二个设备将关闭,只有适配器将通过适配器电源线供电。 我们采用了类似的方法,使用另一种理想的二极管 LM74800-Q1,但这一概念可以扩展到 LM74502。 要了解有关该方案的更多信息,请参阅以下应用程序注释的设计6: 使用理想 D 提供强大的反向电池保护的六种系统架构

    谢谢,致以诚挚的问候

    迪亚尼苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 迪亚尼苏,

    在此感谢您的评论。

    使用 OV 是实现这一点的简单方法,正如您所提到的。

    但我们仍然可以使用 EN Pin 实现上述功能吗?

    我相信,拉低 EN 引脚仍能满足我们的应用要求,我对吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我假设 EN 将连接到 vs。 如果是这种情况,当适配器和电池电源都在系统中时,第二台设备的 EN 不会很低,因为它从电池连接到24V。 我们需要使用一种方案,在该方案中,适配器电压本身的存在用于触发第二个设备关闭。 因此,使用 OV 将是建立功率变异的正确方法。

    谢谢

    迪亚尼苏