This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3710:正在寻找可用的等效产品。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084728/tps3710-looking-for-equivalents-that-are-available

部件号:TPS3710

您好,

我正在考虑     相同 SOT23封装中的同等部件替换 TPS3710DDC (R/T),因为  在 Farnell,Digikey 等公司中获取 TPS3710的难度越来越大(经纪人目前销售该部件的费用超过60美元!)

有人能在    SOT23封装中建议一个电气等效的降压部件吗 ?但可以说,输入电压范围更小,因为这从不是一个重要的要求,需要从...开始。

一个具有2V - 6V 输入电压范围(对于蓄电池电压)的等效部件,存放在某个位置会很好。

提前感谢您的建议,

此致,MM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,经过一些研究,TPS3700DDC 的 A 通道看起来就像一个等同的通道,但该部件也不易获得...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SOT23封装非常受欢迎。 您可能需要考虑另一个可用的软件包(WSON) ,例如 :

    TPS3703数据表,产品信息和支持| TI.com

    希望这能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我已经考虑过 WSON 软件包,但这需要昂贵的主板版本... 我将进一步了解这一点,并表示感谢和问候。