This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51601A:直流-直流同步升压电路增压驱动器 TPS51601A 无输出

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51601A, CSD17308Q3, TPS51604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083473/tps51601a-dc-dc-synchronous-boost-circuit-the-boost-driver-tps51601a-no-output

部件号:TPS51601A
“线程”中讨论的其它部件: CSD17308Q3TPS51604

SR 您好:

我目前正在使用同步升压芯片 TPS51601A 驱动高侧和低侧 FET (CDS17308Q3),在 PWM 引脚上输入200kHz 脉冲时,DRVH 和 DRVL 上没有信号输出,在 /SKIP 引脚上无上拉或下拉信号,VDD 上的电源电压为6V 直流。请提供支持 了解正在发生的事情。非常感谢您提供有关如何使用此芯片的任何提示!

谢谢!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已收到您的问题,合适的应用工程师将在明天为您提供帮助。

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果已连接功率级,请执行以下步骤:

    1- n 跳过绑定的高

    2-   在电源进入功率级之前,给 TPS51601A 的 VDD 引脚供电

    3-应用 PWM 信号

    4-确保启动电容器在 BST 和 SW 之间连接

    如果 TPS51601A 单独测试:

    1-将 BST 引脚连接到 VDD

    2- n 跳过绑定的高

    3-将开关连接到 GND

    4-应用 PWM 信号

    我用谷歌搜索了 SDS17308Q3,但找不到它。 您也可以向我发送电路图。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahmoud,

    感谢您提供上述申请说明,我们会尝试。

    以下是我们目前起草的增压示意图,如果您发现问题,请纠正我的错误(Pack+为4V 直流,我们希望通过应用 于升压芯片  TPS51601A 的200kHz PWM 将其升至7Vdc,  TPS51601A 上的 VDD 为5V 直流,但 DRVH 和 DRVL 上都没有输出电压)。

    N MOSFET 的正确数量是 CSD17308Q3,您可以在其网站上找到它。

    谢谢,度过了一个美好的周末!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter,

    增压电容器在下 FET 的接通时间内充电,并在 BST 和 SW 引脚之间产生 VDD (5V)电压。 这意味着 BST 和 GND 之间的电压为10V。 当上 FET 接通时,开关节点处的电压相对于接地为7V,且栅极和上 FET 源之间的电压为10V - 7V = 3V。  

    驱动程序 TPS51604的配置和功率级看起来正常。 建议在功率级之前为驱动器 Vdd 通电。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahmoud,

    感谢您提供上述信息,我发现了您的 DATAHEET 定义了一些非常不寻常的参数的根本原因,即 nskip min.input 2V 的高跃点和 PWM 输入的高级最小值。输入需要4V, 我的系统工作电压为3.3V,我尝试将  高电平 PWM 提升至5V,它工作正常,但硼钢目前未用于我们的项目,所以你是否有任何建议编号。对我来说,直接替换此部件(针脚交换)?

    谢谢!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,很遗憾我没有找到具有3.3V 输入的部件针脚。 这是我找到的最接近的驱动程序,可以满足您的应用。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2837.pdf?ts=1647357156720&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS2837

    此致,Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 马哈穆德