This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:TPS546C20 VSEL 默认启动电压设置问题

Guru**** 2506155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084972/tps546c20a-question-for-tps546c20-vsel-default-boot-up-voltage-setting

部件号:TPS546C20A

大家好,团队

我们的客户希望 VSEL 引脚的默认启动电压设置为0.92~0.93V,但我在下表中没有找到此设置,您能否帮助检查我们是否可以使用 VSEL 引脚进行设置? 如果没有,我们是否有任何其他方法在启动过程中设置它而不写入 PMBus/I2C?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacky,

    我们的美国专家将检查并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacky,

    启动默认值基本上是 VREF。 如果您没有反馈分隔符,VREF 将成为您的 VOUT。 Vout = VREF *(1 + R1/RBIAS)(如果使用反馈分隔符)。   在客户的情况  下,您可以将 VSEL 短接至 AGND,这将提供0.7V 的 VREF (使用默认的 VOUT_SCAL_RELoop=1)。 然后,在 FB 和 AGND 之间添加一个电阻器 RBIAS,这样 RBIAS 和 R1的组合将为 您提供 0.92~0.93V 的 VOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,IDE,

    请理解,非常感谢您的回复。

    谢谢。