This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐使用集成 LDO 的 IC 充电器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ25120A, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084637/recommended-ic-charger-with-integrated-ldo

“线程”中讨论的其他部件:BQ25155BQ25120ABQ25180

大家好,

我有一位客户希望将充电器 IC (MP2636)和 LDO (3.3V 输出@ 1A)集成在一起。

我认为 BQ25155 具有集成 LDO 功能,但负载电流过低<150mA。 我想与您联系,了解您是否有任何类似的产品,但其电流更高,可以支持此类应用。   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ernest,  

    客户是通过 LDO 为系统供电,还是只需要具有1A 容量的附加 LDO?

    BQ25155 (500mA 充电器)仅具有150mA LDO。 在我们的集成解决方案中,我们还配备了具有100mA LDO 和300mA (降压)的 BQ25120A (300mA 充电器),这是一个可选件。 我们还配备了 BQ25180,它具有带调节 SYS 的1A 充电器(低至4.4V),但这仍需要额外的 LDO 来调节低至3.3V。  

    2023年,另一台集成了样品和 RTM 的设备将包括更高电流的 Bucks 和 LDO。 客户何时提出了对样品和样品的要求?  

    此致,  

    阿雷利斯·格雷罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ernest,  

    当我们离线关闭此选项时,将此标记为“已解决”。 如果您有任何其他问题,请随时联系我们。  

    此致,  

    阿雷利斯·格雷罗