This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:交流电压到直流电压应用评估。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28704, UCC28742, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084196/ucc28780-ac-voltage-to-dc-voltage-application-evaluate

部件号:UCC28780
“线程”中讨论的其它部件: UCC28704UCC28742UCC28740

您好,先生:
我需要为我们的新产品设计“交流电压到直流电压”电源电路。
关于函数要求如下。

>Input voltage (输入电压)=18~30VAC (如果可能,请输入交流或直流电压)。 这两种模式都可以更好地使用)
>输出电压= 12 VDC 或24 VDC

您能否为该应用推荐 TI 解决方案?
(UCC28780?? 或其它芯片)

谢谢!

卡斯帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡斯帕尔,你好!

    感谢您对 TI 的关注。

    请告诉我们输出功率 以及其他问题,如效率,成本,待机电源等

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾登:

    感谢您的回复。
    我们希望这种设计适用于我们的新系列产品。
    1.>DC 输出功耗约5W~20W
    2.>AC 到 DC 效率高于85%
    关于成本,备用电源没有特殊定义。

    谢谢!

    黎卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡斯帕尔,你好!

    我们有许多解决方案可以支持此应用程序,例如 UCC28704 (PSR),UCC28740和 UCC28742 (SRS)。  PSR 控制器具有简单的外部电路,但只能实现5%的输出调节,如果这不能满足您的要求,您可以使用 UCC28740或-742。

    由于 UCC28780成本高且复杂,因此不推荐使用它。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾登:

    非常感谢!

    请关注您的信息。
    关于 UCC28740和 UCC28742

    我仍有一些问题需要您的帮助。
    1.两个芯片都可以使用交流18V~30V 输入?(我们的新产品应用)

    (但 IC 规格定义输入85~265交流电压)

    2. IC 规格定义输出电压5V/2A。
    我可以调整此设置吗?(12V 或其它?)

    3.我可以使用直流电压输入和输出5V/2A 吗?
    (您对此申请有任何疑虑吗?)
    谢谢!

    黎卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡斯帕尔,你好!

    请在下面找到我的答复:

    1. 是的,在数据表中,它只是一种典型的参考设计。

    2.是,您可以将其调整为12或24输出电压。

    3.是的,但请注意,直流输入电压必须高于 最大值。 VDD (开)=23V。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾登:

    感谢您的回复。
    但如何调整输出电压? (调整电阻值???)

    我在芯片数据表中找不到调整参数说明。
    也许我错过了描述。

    请提供参数位置或提供 TI 网络链接地址以供参考吗?

    谢谢!

    黎卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡斯帕尔,你好!

    这是一个计算器工具,您可以使用它来获取参数。  

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc487

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾登:

    感谢您的支持。

    黎卡斯帕