This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:并联输出,用于扩展输出电流容量

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92390, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084265/tps92390-paralleling-output-for-expanding-output-current-capability

部件号:TPS92390
“线程: TPS61196”中讨论的其它部件

您好专家,

我对 LED 驱动器用例有疑问。
我正在寻找支持300mA/ch 2ch LED 驱动器的 LED 驱动器。
但 TI 的产品组合中没有合适的器件。

但是,我发现了一些支持150mA/ch 4ch 或更高 LED 驱动器的设备。
然后,我想当我们将2个恒定电流吸收器端口连接为1 ch.时,我们可以实现300mA/ch 或更高的容量。

我们是否可以对 TPS92390或 TPS61196应用上述理论?
如果有任何问题,请告诉我。


谢谢,致以诚挚的问候!
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuki

       了解您的要求。 据我所知,TPS61196无法连接2个电流吸收器,因为它具有独立的 PWM 调光功能。 但是 TPS92390可以满足您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    感谢你的回复。
    我理解。


    此致,
    Kazuki Kuramochi