This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:电池充电器中的系统电压问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085168/bq24296-system-voltage-issue-in-battery-charger

部件号:BQ24296

您好,

我们在主板上使用 BQ24296MRGER 进行电池充电,我们观察到,当我们从电池中获得3.0V 电压时,系统电压会产生3.0V 电压,我们观察到系统电压提供的电压与电池电压相同, 因此,请告诉我们您的观点,我将附上我们的示意图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Abhi,

    SYS 电压将接近 Vbat,它们通过第四季度的 BATFET 连接。 在 OTG 模式下,您将看到 VBUS 上的增压电压,数据表第8.3.1.5节列出了要输入的条件。

    www.ti.com/.../bq24296m.pdf

    谢谢,

    尼克