This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:规格表上的 BQ26511D 充电电压精度。

Guru**** 2531920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084948/bq25611d-bq26511d-charge-voltage-accuracy-on-specification-sheet

部件号:BQ25611D

你好

我们在规格表上有关于 BQ26511D 充电电压准确度的问题。

我们在以下 URL 上确认 BQ25611D 规范。
www.ti.com/.../bq25611d.pdf

我们可以在第8页看到电池充电器规格。

关于"VREG=4.09V"和"VREG=4.09V"上的 VREG_ACC,电压准确度约为0.4%。
但“Vreg=4.19V”精度不是0.4%。

根据我的假设,规范中描述的精度值不正确。
我们认为“Vreg=4.19”上的 VREG_ACC 的以下值是正确的。
最小值:4.173V
典型值:4.19V
最大值:4.200V -> 4.206V

请让我了解一下这个人的观点。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥苏打,  

    我认为规格表上的值是正确的。

    BQ25611D 数据表上的修订历史记录显示了 Vreg = 4.19V 设置的 VREG_ACC,之前已从最大4.206V 更新到4.200V。 测试得出结论:对于 Vreg = 4.19V,电压上限准确度优于~0.4%。  

    此致,

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,加雷特

    感谢您的回复!

    我们将与我的成员分享你的答案。

    谢谢,致以诚挚的问候