This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:输出电压精度

Guru**** 2600735 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985, LP2985-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083837/lp2985-output-voltage-accuracy

部件号:LP2985

大家好,团队  

请您与我分享 LP2985的输出电压准确度吗? 在数据表中,它显示 1% (A 级)和1.5% (标准 级)。 我们的产品页面显示准确度为5%,请帮助确认哪一项是正确的

请告诉我 LP2985和 LP2985-N 之间的区别吗? 在以下链接上,它们的精度不同,LP2985的精度为5%

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022848/lp2985-the-differences-of-electrical-characteristics-between-lp2985-and-lp2985a-and-lp2985-n?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LP2985-N%2520LP2985#

谢谢,

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯卡莱特您好,  

    我将更详细地了解这一点,但产品页面似乎会以最大输出值显示精度值。  

    该数据表为 LP2985提供了更完整的视图:

    最佳

    朱莉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Juliette,  

    我不太理解输出电压容差与输出精度。 请分享他们的不同之处? 最大输出公差为4%,对吗?  

    另外,您能否提供 LP2985和 LP2985-N 之间的正确比较?  

    感谢您的支持!

    斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯卡莱特,您好!  

    N 零件是在公司收购期间继承的零件。  

    根据数据表,-N 版本具有容差值:

    非 N 版本,根据数据表,具有容差值:

    N 和-N 部件的规格往往接近相同-数据表上的值是准确的。

    我已要求大家解释一下 TI.com 产品页面上的值,我将收到他们的回复。  

    最佳

    朱莉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯卡莱特,您好!

    根据我们的系统工程师之一:

    TI 商店似乎反映了数据表首页的功能。

    从我们的角度看,情况是一样的。  公差和精度之间的差异是一个参考问题。

    公差是  设计中接受的最大偏差。

    准确性是 指测量数量值与实际测量数量值之间的接近一致性。

    最佳

    朱莉特