This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:电池充电器读取状态

Guru**** 2525180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084174/bq25619-battery-charger-read-status

部件号:BQ25619

您好 TI 团队,

在主机模式下配置电池充电器 BQ25619 (部件号:BQ25619RTWT)时遇到问题。 在默认模式下,我在状态引脚中获得了正确的状态输出。 但在主机模式下配置时,我从“充电器状态0”寄存器(地址- 0x08)中获得的值低于该值。

1.未连接蓄电池-状态寄存器值发生变化。 显示的寄存器值为0x34和0x3C (定期变化)。

2.电池连接处于充电状态。 显示的值始终为相同的0x34。

3.电池连接处于完全充电器状态。 显示的值始终为相同的0x3C。  

我仅在第二个和第三个案例中获得预期值 CHRG_STATUS[1]和 CHRG_STATUS[0]。

您能否检查 并分享当电池未连接时 CHRG_STATUS[1]和 CHRG_STATUS[0]未显示为00的原因? ?

此致,

Siburaj D.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siburaj D.S.,

    当未连接蓄电池时,充电状态寄存器不会显示00,因为充电器将 BAT 上的输出电容器视为一个小电池。 请参阅以下链接以获取常见问题帖子,其中详细说明了在未连接电池时,充电状态为何会定期从快速充电变为充电终止。  

    常见问题 BQ25619在未连接电池的情况下运行 

    当充电被禁用时,REG08上的 ChrG_STATUS 将指示00 (未充电)。  

    此致,

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒特,您好!

    感谢你的回复。 您是否还可以分享您对以下查询的回答?

    1.在主机模式下 ,是否可以识别与 充电器连接或未连接的电池? 如果可能,我们如何检查状态?

    2.在主机模式下,是否可以检测到电池充电状态,充满电状态? 如果可能,我们如何检查状态?

    期待您立即回复。

    谢谢,此致,

    Siburaj D.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siburaj D.S.,

    1)否,充电器 IC 没有检测电池连接状态的方法。 正如常见问题所提到的,当没有连接电池时,设备将尝试为输出电容器充电,就像为电池一样。  

    2)在主机模式下,您在上面提到的状态寄存器 CHRG_STAT (REG08位[3:4])将检测电池充电状态,除非未连接电池。  

    此致,

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加瑞特,您好!

    1.如果从蓄电池点(引脚14/13)上拆下连接的电容器,蓄电池充电器是否工作正常。 该电容器的用途是什么?

    2.电容器未连接时,电容器是否会显示“未充电”状态  

    谢谢,此致,

    Siburaj D.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Siburaj D.S.,  

    1)如果拆除输出电容器,设备将无法正常工作。 BAT 引脚上所述电容器的用途是吸收输出开关波纹电压/电流,以便 IC 提供恒定电流以快速充电,并提供恒定电压以进行电压调节。  

    2)我不认为取下电容器会导致 REG08中的状态显示为“不充电”。  数据表第41页上对“00 -不充电”的描述可能会引起误解。 ChrG_STAT = 00当充电被禁用时(D/S 的8.3.6.1部分如下所示),以防止设备在 充电,终端,放电等阶段完成,然后在取出电池时重复禁用充电。  

    此致,

    加勒特