您好 TI 团队,
在主机模式下配置电池充电器 BQ25619 (部件号:BQ25619RTWT)时遇到问题。 在默认模式下,我在状态引脚中获得了正确的状态输出。 但在主机模式下配置时,我从“充电器状态0”寄存器(地址- 0x08)中获得的值低于该值。
1.未连接蓄电池-状态寄存器值发生变化。 显示的寄存器值为0x34和0x3C (定期变化)。
2.电池连接处于充电状态。 显示的值始终为相同的0x34。
3.电池连接处于完全充电器状态。 显示的值始终为相同的0x3C。
我仅在第二个和第三个案例中获得预期值 CHRG_STATUS[1]和 CHRG_STATUS[0]。
您能否检查 并分享当电池未连接时 CHRG_STATUS[1]和 CHRG_STATUS[0]未显示为00的原因? ?
此致,
Siburaj D.S.