This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:电源组的参考设计

Guru**** 2579145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, BQ25180, BQ25619, BQ25895, BQ24105-Q1, BQ2980, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084832/bq25171-q1-reference-design-for-power-bank

部件号:BQ25171-Q1
线程中讨论的其他部件: BQ25180BQ25619BQ25895BQ24105-Q1BQ2980问题2970
您好,专家,
我是中国汽车团队的 FAE。
目前,我们的客户正在考虑一个异常的应用程序。 他们正在开发一款包含3000mAh 锂离子电源组的应用。 现在他们想设计这款电池的电路。 它们使用5V USB 为该电池充电。 并且蓄电池在断开 USB 连接后为电路供电。 据我了解,他们需要充电,并保护芯片免受充电的影响。 从分解方面看,是否有任何放电芯片适用? 或者,正常的降压/升压转换器在这种情况下是否正常? 您是否拥有电源组的完整参考设计? 非常感谢您的帮助!
巴西,
电子郑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子

    BQ25171-Q1是非 PowerPath 充电器,因此您可以将转换器直接连接至电池。 电池充电时,转换器芯片是否已打开?

    如果您需要 PowerPath,我们的 BQ25180设备可以通过内部 MOSFET 控制充电和放电路径。  

    放电电流目标是什么?

    此致,

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家,

    蓄电池参数如下所示。 单元格编号为一个单元格。  请建议使用合适的充电器 IC 并保护 IC。 此外,如果充电器保护或其它电路,请告诉我。 请您推荐两套解决方案,一套是汽车,另一套是非汽车?  

    非常感谢您的帮助!

    (笑声)

    巴西,

    电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家,

    添加照片。 谢谢!

    巴西,

    电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    在电力银行应用  中,我们经常看到客户使用 BQ25619或 BQ25895等开关充电器中的 OTG 功能。  

     还有一款用于汽车开关充电器的 BQ24105-Q1。

    对于保护器,我们有 BQ2970或 BQ2980。

    此致,

    尼克