“线程”中讨论的其它部件:BQ24158, TEST, BQSTUDIO
您好,
我在 设计中使用 BQ27546YZFT-G1。 对于校准,我已经完成了放电循环,当系统进入“放松”模式时,一段时间后,即使系统检测到设备和调试器,学习周期也会停止。
请支持以解决该问题
请提前感谢您的参与。
巴吉亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亚历山大您好,
根据我的理解,学习周期从放电周期开始,然后放松5小时,充电周期,放松2小时,然后再放松一个放电周期,放松5小时。
以上全部都是一个完整的学习周期。
但在我的情况下,故障发生在第一个放电循环后,处于放松状态。 我甚至没有进入第二阶段(充电周期)。
我已尝试重新安装该工具,并在不同的 PC 上尝试。 我无法理解为什么它失败以及我错过了什么?
我已经尝试过这5到6次-在学习周期的同一阶段失败。
谢谢,
巴吉亚
你好,Baghiya,
你对最初的出院和放松是正确的,我认为你是指最后的出院。 该插件有助于自动运行学习周期,因为它需要一段时间才能运行。 当您尝试手动启动充电时会发生什么情况? 您是否有继电器设置来处理从放电到充电的切换? 很难知道是 GUI 出现故障还是安装有问题,因此我认为最好尝试手动充电以缩小问题范围。 请告诉我您的行为会发生什么。 此外,如果 GUI 尚未发送 it_enable 命令,则可能需要发送该命令。
谢谢,
亚历克斯·M.
你好,Baghiya,
您可以在 DF 的气体测量部分中检查更新状态以查看当前状态,或通过查看直接处于控制状态的位。 在您的案例中,应为0x04。 您还可以检查寄存器中的 VOK,RUP_DIS 和 OCC_MUST 位,以查看它们是否与 TRM 描述的量表所处状态相同。 您也可以参考 此文档,但此量表的某些位的名称与文档的名称不同。
我的主要问题是,当您使用充电电流时,仪表上会发生什么情况? 是看到充电,还是电池根本没有充电? 如果您没有看到任何电流/充电,是否已启用充电 FET? 该仪表不像我们的其他仪表那样处理 FET 控制,因此听起来好像您正在控制 FET,现在不允许充电。 还是不是它不会收费,而是学习周期中的一些问题让您感到担忧?
谢谢,
亚历克斯·M.
你好,Baghiya,
我建议不要尝试使用内置的学习周期 GUI。 我知道它听起来像我建议使用“手动”模式,但我的意思是根本不使用该工具。 如果电池仍然完全放电和放松,并且已进行过 OCV 测量,您应该可以对其充电。 GUI 只是为您检查和设置位,但似乎它可能由于某种原因而卡住。 在尝试学习周期之前,请确保已设置所有这些(或其等效项):

您是否还可以向我发送一个日志和.GG 文件,以便我检查配置/查看正在发生的情况? 此外,您是否可以共享 CHEMID,以便我可以交叉引用它?
谢谢,
亚历克斯·M.
亚历克斯:
我已完成充电循环,并在5小时的放松时间内继续测试。 但是,OCV 未更新,VOK 位也不清楚。
请找到所附的.gg 文件和日志文件
使用的 Chem ID 为0476。
e2e.ti.com/.../Calib_5F00_3.loge2e.ti.com/.../132Calib000.gg.csv
你好,Baghiya,
日志文件中存在一些严重问题。 例如,数值将会四处跳动,电流读数也会极高。 您使用的是什么值感应电阻器? 在您的.GG 文件中,我可以看到 CC 增益/增量为0.032mohm。 根据您的传感电阻,我预计该值将在1-20mohm 之间。 当您应用电流时,您的仪表在 bqstudio 中是否准确读取电流? 我认为现在可能发生的情况是,您的仪表读数恒定-45mA 时不会放松。 我怀疑现在有校准问题导致了此问题。 请尝试重新校准仪表,并告诉我这是否有帮助。
谢谢,
亚历克斯·M.
你好,Baghiya,
您是否查看过日志文件? 下面是一个从开头开始的屏幕截图:

看起来可能存在某种沟通问题,这使这些奇怪的价值观产生了影响。 您可以尝试在 bqstudio 中关闭扫描和自动刷新吗? 此外,您的主 MCU 是否同时与仪表通话? 似乎可能会发生冲突,并与日志中的数据混淆。 它似乎主要起作用,直到它开始看起来像这样:

因此,我很可能会在沟通过程中发生一些事情。 这可能是整个学习周期陷入僵局的问题,因此请告诉我禁用扫描和暂时关闭任何其他通信是否有帮助。
谢谢,
亚历克斯·M.
你好,Baghiya,
现在,您是否可以在所有其他通信被禁用的情况下获取日志? 您能看到它是否有助于日志中出现奇怪的值吗? 此外,当您使用 EVK 时,您是否看到类似的问题或是否适合您?
此外,我以前忘了提及这一点,但在日志中,我可以看到您的放电电电电压相当低。 我看到电压记录在2.6V 左右,低于3V 的端接电压,我可以在您的.GG 中看到设置。
是否可以重新发送.GG 并确认校准? 我的意思是,bqstudio 是否提供与您正在应用的电压和电流相匹配的合理读数? 当你第一次发送.GG 时,我看到那个 bqstudio 基本上以为你有0.036mohm 感应电阻器。 当您重新校准 CC 增益和偏移时,它对 CC 增益和偏移有何评价? 它应接近感应电阻器的值。 如果这样的校准关闭,小噪音将被记录为有效电流,并且仪表无法放松,因为它认为电池正在不断充电/放电。
谢谢,
亚历克斯·M.