This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:增加了25℃时输出电压精度的新技术指标

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086258/tps7a24-added-new-spec-for-output-voltage-accuracy-at-25

部件号:TPS7A24

您好,支持团队,

在 SBVS386C 的修订历史记录中找不到以下更改。

'℃25 ̊ C 时的输出电压精度的新规格'


它在哪里描述?

此致,
骰子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表版本 B 和 C 之间的输出精度规格也没有变化,因此我正在联系处理此数据表版本更改的工程师。 我会在听到回复后为您提供最新信息。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    看起来有错误,新行项目没有添加到数据表修订版 C 中。我正在考虑修复此问题。

    感谢您指出这一点。

    尼克