This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS16630RGER 的浪涌电流控制限制

Guru**** 2931620 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085012/tps1663-in-rush-current-control-limit-for-tps16630rger

部件号:TPS1663
“线程:测试”, LM5069

大家好,团队

我们对浪涌保护有疑问。

下面是电路的配置及其结果。

Cdvdt = 0.068uF

Rlim = 3.3千欧

测试条件1:

2 x 470uF 电容器与1A 电阻负载并联-我们看到此配置成功启动。

测试条件2:

2 x 470uF 电容器与2A 电阻负载并联- 启动失败

如上所述, 第二个配置的启动失败。

我们是否可以调整 Efuse 参数以在第二个测试条件下成功启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 艾扎兹,

    欢迎使用 E2E!

    不,它基本上受 eFuse 的功率处理能力的限制。 您的实际负载是多少? 我们建议使用 eFuse 的 PGOOD 启用负载,以便 eFuse 能够成功启动 Cload。

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    我的实际负载为2A,并联2个 x470uF 电容器。

    此致,

    扎伊德·艾扎兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 艾扎兹,

    很抱歉,我想结束应用程序负载。 它是直流-直流转换器还是纯电阻负载?  如果电阻负载,eFuse 设备将无法支持启动此类负载组合。 您需要使用基于 FET 的外部解决方案,如 LM5069

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    我们的终端应用负载是一个功率放大器,它将消耗约2A。

    此致,

    扎伊德·艾扎兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     功率放大器是否有控制引脚可用于 TPS1663/LM5069的 PGOOD?

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,它没有控制销

    此致,

    扎伊德·艾扎兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以  在这种情况下,您需要使用基于 FET 的外部解决方案,如 LM5069。 使用像 psmn4r8-100bse 这样的强大 SOA FET,并使用 LM5069设计计算器检查设计。

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    我们有另一个问题,  

    我们在 电子保险丝的输出上看到稳定性问题,成功启动后,我们看到输出电压在运行几分钟(即)后开始波动 当电保险丝以1A 负载接通电源后,我们看到电压和电流在成功操作几分钟后下降到0,并且电保险丝随后重试,但无法成功启动)  

    此致,

    扎伊德·艾扎兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我们分享测试波形

    谢谢你,拉凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    我们已在无负载情况下测试了电子保险丝,并连接了波形以供参考。

    CDV/dt:0.068uF

    里姆:3.3千欧

    此致,

    扎伊德·艾扎兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    为什么 Vout 不能在空载时出现? 您怀疑什么?  

    此致,

    扎伊德·艾扎兹