This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:引导电容器打开时的行为

Guru**** 2507645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086255/lmr36015-q1-behavior-when-bootstrap-capacitor-is-open

部件号:LMR36015-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我们正在使用 LMR36015FSC3-RNXQ1来生成3.3V。 我们的客户要求我们对 故障注入进行测量。 除其他外,我们必须测试引导电容器的打开模式故障。

我已从输出 PCB 中对引导电容器进行了脱色,但 DC/DC 转换器仍在工作,它在输出上产生了1.63V 的电阻负载,开关频率约为5.5MHz。  请参阅下面的测量值。

如果引导电容器无法打开,预期会发生什么情况? 我本来希望直流/直流不再切换输出,因为没有电源可用于启用转换器内部的高端 MOSFET。 测量中未显示,但在测试期间,PG 很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了说,测试期间的电源电压是恒定的14V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如本设备(已连接)的 FMEA 文档中所述,您可以预期输出电压过低,并且  

    输出电压调节丢失。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../snva922c.pdf