This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:REG 引脚的电流保护

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086271/bq2962-the-current-protection-for-reg-pin

部件号:BQ2962

大家好,团队

我看到 bq2962规范提到的短路电流限制为4mA (最小)。 我是否可以认为 REG 引脚上的负载电流大于4mA,然后 REG 引脚上的负载电流应该得到保护?  

REG 引脚上的短时事件,保护机制将如何处理? (是否切断 REG 输出? 闩锁电流?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hy,

    电流将保持在4 mA。 这是 REG 短接到 VSS 时的电流。

    任何试图大于4 mA 的电流都将导致 VSS 的 REG 电压,电流将保持在4 mA。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门