This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:如何澄清 Q10/D6/D7的使用?

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086243/bq76952evm-clarification-about-usage-of-q10-d6-d7

部件号:BQ76952EVM

团队,

请澄清以下 BQ76952EVM 主板上的子系统的作用吗?
有什么关于如何标注尺寸的信息?
固定式 BMS 系统是否需要它(即用户无法交换电池极性)?

请提前感谢您的参与。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber 您好,  

    这是极性反向电路的所有部分,用于防止反向充电器损坏。 通过BQ769x2应用报告,多个 FET 的第2章反向充电电路对其进行了更详细的解释。

    如果充电器肯定永远不会以相反方式连接,则可能不需要这样做。  

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门