This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:TPS51220和 TPS51220A 之间的差异

Guru**** 2562790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220, TPS51220A, TPS51222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084985/tps51220a-differences-between-tps51220-and-tps51220a

部件号:TPS51220A
“线程”中讨论的其它部件:TPS51220TPS51222

你(们)好  

TPS51220和 TPS51220A 之间有何区别? 它们能否相互取代?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    感谢您的帮助!

    请参阅下表以获取 TPS51220与 TPS51220A 之间的差异信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,米兰达

    TPS51220A 是否需要更改 原理图以替换 TPS51222? 还是仅仅更改 BOM?

    如果 TPS51222不使用引脚11和引脚14,它是否可以连接到 GND?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    请分享 您的 TPS51222原理图。 我将对其进行审查,并就如何更改为 TPS51220A 发表评论。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,米兰达

    请参阅附件了解 TPS51220A 的原理图

    e2e.ti.com/.../6622.TPS51220A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    我将在明天审查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    1.对于电感器选择,我们建议选择电感器以实现30%~40%的 IL 波纹。 但是 ,根据其设计,12V 导轨的最大 IL 波纹高达490%,设备将始终以 DCM 模式工作。 建议它们增加电感或切换频率以满足 30%~40%的 IL 波纹。

    2,对于控制器应用,它们 应注意当前的限值设置。 他们是否使用方程式19~20计算了 Iocl? 如果没有,请仔细检查,以确保 Iocl 设置符合他们的要求,并且应低于电感器 Isat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,米兰达

    TPS51222可以直接替代 TPS51220A? 引脚11和引脚14之间的区别是否可以连接到 GND?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未使用,建议使用“Imon-pin float”。