This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH04070W:评论

Guru**** 2554080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085, TPSM82813, TPSM82823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086056/pth04070w-review

部件号:PTH04070W
“线程”中讨论的其它部件:TPS82085TPSM82813TPSM82823

大家好,团队

 客户询问您对以下设计的看法。 这 将使用 PTH04070将5 V 转换为1 V。请参阅下面的示意图并查看是否正常。  
对输出电容器有何评论? VoAdjust 电阻器设置为84.5 k,如数据表中所述。

您可以查看下面的示意图吗?

谢谢你

此致,  

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    所有外部组件看起来都很好。

    但是,您不能将 抑制引脚与输入电压(5V)绑定。  也不应将其绑定到高于 Vin 的电压。  第3页有一个脚注(#3)对此进行了解释。 请在排放控制电路断路的情况下驱动禁止销。

    此外,这些设备非常旧,我们不再推荐它们。 有许多新型3A 电源模块提供了更好的性能,尺寸和成本。  TPSM82823是最新版本。  此外,还有 TPSM82813和 TPS82085。

    此致,

    芬宾