This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:在正常工作条件下零件燃烧

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085546/tps2121-part-burning-up-under-normal-working-conditions

部件号:TPS2121
“线程: 测试”中讨论的其它部件

尊敬的各位先生:

我们的产品中设计了 TPS2121。 请查看随附的示意图。  

我们的最大输入电压为17V,设备的最大电流消耗为3.5A

在两种情况下,当向 IN1输入供电时,设备会立即起火。 另一个

我们已经测试了大约30个产品单位(相同的精确设计和生产运行)

一切正常。

我们对此感到不安和困惑,因为我们已经阅读了其他听起来我们同样的案例  

担心设备本身出现问题。

我们非常感谢您的回复,

NIR。


e2e.ti.com/.../1856.TPS2121.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好,

    您是否已尝试将已知正常工作的设备放在有故障的主板上,以查看其是否也损坏?  

    接通期间的总负载电容是多少?

    您是否能够收集任何范围的信号,包括输入/输出电压,输出电流和 ST?

    您还能提供损坏设备的图片吗?

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kalin,

    请参阅下面的已烧 IC (U25)及其周围环境的近距离图像。

    我认为,燃烧也破坏了其下方的 PCB,因此无法在该板上放置新的碎片。

    至于总负载电容,从原理图中可以看出,只有几个电容器

    TPS2121的输出仅包含几个 UF。

    由于这种情况发生得非常快,我无法收集任何范围的照片。 我可以告诉你我有

    已在其它主板上验证此设计的功能是否正确,测量正确的输入/输出电压和正确的 ST 输出。

    同样,我们有大约30至40块主板可以工作,但有一些主板不能工作,TPS2121在通电后立即启动。

    有什么想法会导致这种情况?

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我也有同样的问题。 请参阅数据表10.7并尝试在 IN1和/或 IN2之间添加类似 SMAJ17A 的内容。 另外,请尝试 将 TPS2121输出中的另一个 NSR20F30NXT5G 添加到接地,以实现极性反接保护。 这些解决了我的问题。 我在做正确的事情之前烧毁了很多板。

    现在,如果只有人能给我们运送更多的部件!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好,

    由于原理图看起来很好,因此对此可能有一些解释。 由于这是在开机过程中发生的,并且只发生在30块主板中的2块(假设设置相同),因此您可能意外地为这两个测试交换了电源和接地,这两个测试肯定会解释损坏的原因。

    此外,如果有足够的瞬态(用于测试设置的长电缆)可能损坏内部 ESD 二极管,它将有一条直通设备接地的直接路径,从而导致其快速灼伤。 正如 Randy 所说,数据表第10.7节将介绍帮助防止这种情况发生的方法。  

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Randy 分享这些信息。  

    Kalin -由于 TPS2121的电源输入是 USB C 型连接器,因此消除了电源和接地的可能交换。 但是,我们有一根很长的电缆(3米)从电源输出到设备输入,所以暂时的问题似乎是存在的!

    感谢你的帮助!

    NIR