This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:在 I2C 100kHz 标准模式下运行

Guru**** 2543690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083467/bq35100-operation-in-i2c-100khz-standard-mode

部件号:BQ35100
“线程”中讨论的其它部件: EV2400BQSTUDIO

您好,

任何人能否确认 BQ35100将以100kHz 的 I2C 标准模式总线运行。

设备规格未明确说明-它未提及标准模式,规定的最大频率为400kHz,但未 说明最小频率。

我正在使用连接到 LaunchPas TMS 320F28379D 开发板的 BQ35100 EVM 板进行测试。

通信以400kHz 总线速度工作,但以100kHz 总线速度失败。 I2C 标准表示它们应该兼容,这是一个非常意外的结果。

测试时,没有任何其它连接到总线。

如果它应该以100kHz 的频率工作-有什么想法会导致它失败?

谢谢,

约翰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查过它的运行速度可达106kHz,然后停止工作,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰,

    是的,bq35100在 I2C“快速模式”规范下工作。 我确实希望它的工作频率略低于106kHz,但不会太高。  

    谢谢,

    埃里克·沃斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    不幸的是,我无法说它解决了这个问题,因为数据表将400 kHz 指定为 f SCL 的最大值,但没有最小值的规格。 数据表中没有提到标准或快速模式。

    我会将这些信息转发给我们的硬件设计师,让他们说出此设备与总线上的标准模式100kHz I2C 设备不兼容,并寻求替代解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰,

    我还采取了措施来检查速度。 我认为我们的内部工具(EV2400)的通信频率大约为80kHz。 您是否有 Saleae 日志或类似的日志,以便我可以看到设备正在接收的信号质量?  

    谢谢,

    埃里克·沃斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰,

    默认情况下,我使用 Out 工具(EV2400,bqStudio 和 EVM)测试了我们的 EVM,以97kHz 的频率成功通信。 请尝试捕获100kHz 的信号质量,以便我可以为您查看。  

    谢谢,

    埃里克·沃斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    将在适当时候返回并记录轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于成功地捕捉到了巴士故障,这对我的冲浪者来说很大程度上是因为 F28379D 巴士主人产生了虚假的停车条件。 在400kHz 和100kHz 时,每10,000人中就有一人。 结果表明,如果在上一条成功消息后过早禁用 MPU 上的 I2C 外围设备,即使 I2C 外围设备已被禁用并重新启用,它也会导致下一条消息中的故障。 非常抱歉让我们指着 BQ35100,并感谢您的帮助。