This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:连接负载时输出电压发生变化

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083856/lm5017-output-voltage-changes-when-load-is-connected

部件号:LM5017
“线程: COT”中讨论的其它部件

印刷电路板电路描述:当两针接头短路时,降压转换器连接到可以使用3.3V 至3.6V 的微控制器。 在无负载和负载的情况下观察到以下结果

您好,请找到随附的原理图。  我设计这种产品是为了提供3.3V 输出。当没有连接负载时,输出接近3.3V,即3.4伏,但当连接负载时,输出电压上升到4.4伏。 可能是什么问题?

1. PCB 上的组件布置是否正确?

2.如果是,哪些部分可能是罪魁祸首?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patel,

    请使用 LM5017计算工具检查电路:

    https://www.ti.com/tool/LM5017-QUICKSTART-CALC

    如果 Cout 具有较大的 ESR,则似乎不需要 CFF

    布局不清晰,请上传2D 图像。

    B R

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,我刚刚检查了计算工具,每个值都正常

    以下是我的价值观

    RFB1=56K 欧姆

    RFB2=100KOhms

    Ron =205K 或 RON=200k 都尝试了

    L1 = 120uH

    RUV2=56.2K

    RUV1=10K

    CBST=10nF

    Cin = 1uF  

    cf1=22uF

    RC = 470毫欧姆

    什么可能出了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patel,

    如果 RC 仅为470mohm,则每个计算结果需要 CFF 上限。

    布局不好,您可以尝试以下方法查看是否有任何改进:

    B R

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Andy,我改变了设计,请检查一下,并告诉我是否需要进行任何更改。 还有一个问题,我只是想了解为什么通过反馈轨迹上的这种布局噪声增加电压? 请对我的反馈跟踪进行评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patel,

    这种布局比以前的布局要好得多,但仍需改进:

    1.输出盖上的感应输出,不靠近电感器

    2.最好将低侧反馈电阻器放在靠近 FB 引脚的位置

    3.增加 Cin 至 VIN 引脚轨迹宽度

    COT 控制电路监控 FB 波纹是否正确打开/关闭控制,布局不当会在 RTN 和 FB 引脚上产生噪音,这可能导致输出调节不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,我已经更新了设计,再次添加了几个组件以实现最小波纹和更改了原理图。 请仔细阅读

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patel,

    新设计现在看起来更好了!

    SW 区域应缩小如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请感谢 Andy One 的最后一次评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错!

    请将地面平面倒入另一层尽可能大的位置,将两层地面连接到多维亚