This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:不需要 I2C 接口,但可将输出电压水平修正为1.2V

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085844/tps62869-no-need-i2c-interface-but-fix-the-output-voltage-level-is-1-2v

部件号:TPS62869
“线程:TPS62867”中讨论的其它部件

主席先生,你好,

由于限制,我们选择了 TI 部件,不想实施 I2C 接口来控制它。

我们参考数据表并选择以下零件作为解决方案。 我们想讨论几个问题。

TPS6286920CRQYR

问题1.如何在不使用 I2C 接口的情况下设计1.2V 的输出电压?  

问题2. PgDn 和 AGND 是否可以一起拍摄?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    您是否考虑使用 TPS62867,它是同一个没有 I2C 功能的设备。

    如果您使用的是 TPS628690CRQY,则默认输出电压为1.2V,您应该参阅9.3部分以查看典型示意图。 (TPS6286x0C 的典型应用)  

    如果您未使用 I2C,请将 SCL/SDA 连接到 GND。

    您可以将 PGN 和 AGND 短接在一起(如示意图所示),我仍然建议将 AGND 迹线路由到输入电容器垫。


    请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    但是,如果出现任何问题,I2C 接口只是保留作为备份计划。 因此,由于需要,我们无法选择 TPS62867。

    感谢您的回复。