This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:如何降低低负载下的输出波纹?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085727/lm5163-how-to-reduce-vout-ripple-at-low-load

部件号:LM5163

您好,

我使用 LM5163制造了一个54V 至5V 稳压器,它工作正常,但在极低的5mA 负载下,我有15%的输出电压波纹。

我的负载将一直很低,我需要将波纹减少到5%以下,理想情况下减少到2-3%。 有人建议如何做?

随附的示意图,材料明细表,布局和范围图像。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    季米特里,您好!

    设备在 PFM 模式下工作,因为5mA 的负载非常轻,输出波纹可能高于正常负载条件。

    您可以尝试使用 Type2波纹生成方法,CFF 帽有助于减少所需的输出波纹。

    B R

    安迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy 的快速和乐于助人的回应!

    我增加了 CFF =470pF,还将 Ron 增加了一倍,达到47k,从而将 FSW 降低到250kHz,这有助于在如此低的负载下降低效率。

    结果比预期的要好,设备在 CCM 模式下运行,输出波纹可忽略不计20mV。