This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:最大连续电流

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085008/tps22810-maximum-continuous-current

部件号:TPS22810

数据表显示最大连续电流为2A。 这是否意味着输出电压在2A 之前不会下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Toriyama-San,

    最大连续电流额定值基于设备的应力测试和温度额定值,而不是电压降。 如果电源弱或输入电容不足以弥补电源弱,则接通电源期间电压可能会在浪涌期间下降。  

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是否意味着在连接负载时是否会出现压降取决于输入电源的性能,而不是 TPS 22810的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Toriyama-San,

    没错。 设备控制转换速率,但如果存在大量浪涌电流,则电源电压可能会在接通电源时下降,以对其进行说明。  

    此致,

    Kalin Burnside