This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV740P:EN 引脚是否为施密特触发器输入?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV743P, TLV740P, TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085470/tlv740p-en-pin-is-schmitt-trigger-input

部件号:TLV740P
“线程”中讨论的其它部件:TLV743PTLV733P

大家好,团队

TI LDO (尤其是 TLV740P,TLV743P,TLV733P)是否具有带施密特触发器输入的 EN 引脚? (=滞后输入)

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hideki,

    这些设备的 EN 滞后可在设备数据表中找到。  

    根据 TLV740P 数据表 ,具有可折叠电流限制数据表的 TLV740P 300mA 低压降稳压器(修订版 a)(TI.com)

    滞后表现如下:

    我希望这能有所帮助!

    谢谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    我理解 VLO 和 VHigh 是逻辑低和逻辑高的阈值。 因此,如果施加到 EN 引脚的电压介于 VLO 和 Vhigh 之间,则状态为无限。

    让我确认,高电压和低电压精确表示“上升”阈值和“下降”阈值,对吗?  

    此致,

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hideki,  

    是的,这是正确的!

    我希望这能有所帮助!

    谢谢,

    吉米