This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:传播延迟测量

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085990/ucc21530-q1-measurement-for-propagation-delay

部件号:UCC21530-Q1
“线程”中讨论的其它部件:UCC21530

您好,专家,

我的客户尝试测量从 INX 到 OUTx 的传播延迟时间,如下表所示。 他们的结果似乎不合理,就像他们说的那样,120纳秒。 因此,我想问衡量传播延迟时间的正确方法。

  1.  对于测量点,为了避免 RC 网络造成的额外延迟时间,我认为我们应该选择 c,d,并参考接地端,e,f,并参考 VSSA 和 VSSB
  2.  探头的放置位置应与这些针脚的位置相同。

请为传播延迟时间的测量过程添加一些注释。

此外,您能否分享您为 UCC21530传播延迟时间测量的波形? 您可以通过电子邮件共享。  

谢谢!
温文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan,

    感谢您联系 E2E!

    是的,我同意您对探头位置/方法的评估。

    另一个重要元素是沿波形测量的位置。 例如,T_PDHL 应从输入低阈值电压(典型电压为1V)到下降输出(最大值的90%)进行测量。 输入阈值在数据表的第6.9节中给出。 数据表中的图7-4虽然旨在解释死机时间,但也为传播延迟测量提供了视觉效果。 此外 ,本培训视频 将从0:53开始对此进行解释。

    如果客户仍有问题,请跟进,我们可以更详细地了解他们的测量结果。

    最佳

    奥利维亚·布兰迪尔