This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M-Q1:HBM 和 CDM ESD 等级为 UA78M-Q1

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78M-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085899/ua78m-q1-hbm-and-cdm-esd-rating-of-ua78m-q1

部件号:UA78M-Q1

大家好,团队  

客户要求 获得 UA78M-Q1的 HBM 和 CDM ESD 评级。 我在数据表中找不到这些信息。 请帮助检查和反馈? 谢谢

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯卡莱特您好,

               这已在先前的 E2E 帖子(UA78M-Q1 ESD)中得到解决。 质量工程公司表示,该设备通过了2kV 下的人体模型(HBM)和1.5kV 下的充电设备模型(CDM)。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特