This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:并行使用2芯片

Guru**** 2747395 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66200, TPS2116, TPS22953, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086024/lm66100-use-2-chip-in-parallel

部件号:LM66100
线程中讨论的其它部件:LM66200TPS2116TPS22953

您好,

 并行使用2个芯片以使电流处理能力翻倍是否正常? 如果没有,您是否有其他芯片可推荐? 规格如下:输入电压1.5-5.5V,输出电流>= 2A,当该芯片阻塞输出时,该输出将打开另一条路径。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    LM66200是否适用于您的应用? 它就像一个封装中的两个 LM66100s,专为2.5A DC 而构建。

    谢谢,

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreyas,

    2 LM66200有问题。 最小输入1.6V >1.5V。 不确定在 应用反向电流阻断的情况下,如果 Vin2=Vin1或 Vin2=0v 会发生什么情况?  引脚 VOUT 上可能存在外部电压。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    设备在给定时间仅输出一个输入。 如果要设置优先级,可以使用额定值相同但为 PowerMUX 的姊妹设备 TPS2116。

    两台设备都有内置反向电流阻断和通道到通道传导预防。 这些设备采用两种不同的电源并提供一个输出。

    不幸的是,我们没有支持1.5V 的 PowerMux,但可以使用两个负载开关(如 TPS22953)来构建一个互流应用。

    谢谢,

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreyas,

    我的项目是阻止反向电流,而不是关于粘接源。 TI 似乎没有提供类似 LM66100的理想二极管,可以处理电流>= 2A。

    感谢您的帮助,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    我们确实拥有专用的理想二极管控制器。 请访问此处了解更多信息: https://www.ti.com/power-management/power-switches/ideal-diodes-oring-controllers/overview.html 

    我们目前只拥有小型和集成 FET 的 LM66100。

    谢谢,

    Shreyas