This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-2EP:寻找 Spice 模型以获取或任何建议

Guru**** 689290 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825, UC2825, UC3825, TINA-TI, LM25037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085628/ucc2808a-2ep-looking-for-a-spice-model-for-or-any-suggestion

部件号:UCC2808A-2EP
“线程”中讨论的其他部件:UC1825UC2825UC3825TINA-TILM25037

您有零件的 Spice 模型吗?

如果没有,可以使用 UC1825模拟 UCC2808A 部件,也可以使用 TI 提供的任何其他 SPICE 模型吗?

请帮帮我。

史冲

Raytheon Technologies

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,史

    是的,UC1825/UC2825/UC3825 与 UCC2808A 非常相似,可以用于模拟推挽 拓扑。  在使用该模型时,请注意 UCx825系列的差异(即 UVLO 阈值和栅极驱动电流)。  顺便说一下,UC1825型号适用于 TINA-TI 模拟器工具。  我不相信它会在来自 Orcad/Cadence 的 PSpice 中发挥作用。

    LM25037是另一个支持推挽拓扑的控制器。  它提供了更多的 PSpice 和 TINA-TI 型号,但与 UCC2808A 有一些额外的差异(即最大占空比为96%)。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我对将外部正弦钟应用 到 UCC2808A PWM 控制器的 RC 针脚有疑问。

    我能否讨论与外部时钟相关的 RC 引脚波形?

    我真的需要 TI 专家在设备上的帮助。

    请帮帮我。

    如果可能,我希望通过电话聊天。

    史冲

    我的电话是562-860-4358

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,史

    如何 同步 UCC2808A 控制器已出现。  请阅读/研究以下链接,然后决定我们是否仍需要讨论。  请注意,链接中也有一个 PDF 文件。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/195762/ucc2808a-external-sync

    此致,

    埃里克