This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS778:TPS77833D

Guru**** 2511665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085797/tps778-tps77833d

部件号:TPS778

您好,

对于我们的内部项目,我们使用  TPS77833D LDO。 请查看随附的示意图,如果有任何意见,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         我认为示意图看起来不错。 请50mΩ ≤ ≤1.5Ω cout (C20)的 ESR 范围为 rr。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreehari,

                 我是否可以知道 LDO 输入端有电感器的原因,其值是什么? 电感器可能会在负载瞬变和启动过程中导致电压峰值。 例如,将相关电容器(C19)的值增加到10uF 将有助于降低峰值的幅度。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特