This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:插入和拔出输入电源时,瞬态电压在输出时产生尖峰。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085833/tps54360-transient-voltage-spike-at-output-while-plug-in-and-plug-out-input-power

部件号:TPS54360
“线程: 测试”中讨论的其它部件
尊敬的先生:
希望你们做得好!!

我们有以下疑问,请帮助我们找到确切的问题和解决方案-
1.插电和插电时,我们已经观察到电压峰值(TPS54360的输出引脚处)(请参阅下图),请确认对 GSM/GPS 模块是否有任何有害影响?
请将此视为紧急事项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shivangi

    首先,请使用示波器探针的最短接地线测试输出电压。

    您是否指的是插入/拔出 TPS54360的输入? 或者 TPS54360的输出?  

    通常,GSM 模块可以使用4.2V 输入,如果峰值低于4.2V,则不存在风险

    B R

    安迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Andy,

    感谢您的回复!!

    1.我们在使用适配器插入和拔出主电源时观察到这种峰值。

    Vout Spike = 6且高于6V 峰值。


    2.我们通过打开/关闭直流电源来观察到这一峰值。

    Vout Spike = 5.52V 峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在观察所有电源的这一峰值,所以我想确认这一峰值是否对我们的模块有害?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向塔鲁·卡普尔发送电子邮件,请与他联系以了解最新情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy,我会和 Taru 先生联系。