This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:CCS6.2/UCD3138HSFBEVM-029:GUI 无法在固件文件中找到设备 ID (用于 HSFB 代码的 sluc610b)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138HSFBEVM-029, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084616/ucd3138-ccs6-2-ucd3138hsfbevm-029-the-gui-was-unable-to-find-the-device-id-in-the-firmware-file-sluc610b-for-hsfb-code

部件号:UCD3138

您好:

我使用 的是 sluc610b 代码(EVM):UCD3138HSFBEVM-029,但 GUI  无法在固件文件中找到设备 ID

请问原因以及如何处理?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     正确使用 HSFB 代码时,我从未遇到过这样的问题。  为了确保,我从网上下载并编译并下载了它,我没有看到任何问题。   

    我自己过去犯过几次错误,导致了这种情况的发生。  它们是:

    1.更改从代码中删除设备 ID 的代码。

    2.尝试下载错误的代码

    3.尝试下载到错误的设备。  如果为 UCD3138设置了代码,则可以将其下载到3138和3138A。   所有其它设备(如3138064和3138128以及这些设备的 A 版)必须将活动版本设置为该设备。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我明白了!