This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:WD 问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086039/bq25898-wd-issue

部件号:BQ25898
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你(们)好  

请帮助您解决有关 BQ25898E 的问题?我的客户询问为什么关闭看门狗并报告看门狗溢出错误?
根据数据表,在主机模式下,如果 WD 已打开,主机需要定期为狗馈送;如果需要禁用 WD,主机可以通过设置看门狗位=00来禁用看门狗计时器。

 客户 禁用了 WD,但看不到看门狗计时器(看门狗故障位=1)已过期。
以下是 他们每秒阅读一次的注册状态。 可以看到看门狗被关闭,但看门狗溢出。 设备 未返回默认模式,充电仍 将根据主机配置进行。

谢谢,致以诚挚的问候

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,海尔梁,

    当我尝试根据您随时提供的寄存器重新创建测试时,watchder_fault =1,然后我禁用看门狗计时器 watchdate_fault 返回到0表示没有故障。  

    考虑到您说设备继续根据主机配置运行,我认为设备正确地遵循了 I2C 写入监视计时器禁用。  

    此致,

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒特,您好!

    您是否说看门狗已通过 I2C 禁用?  禁用 WD 后,看门狗故障位为0?
    此外,工程师说,当他们进行电池过电压测试时 ,对 BAT 应用了4.5V 电压,BAT_FAULT 变为1且  有中断脉冲,但当过电压消失时,BAT_FAULT 保持在1。 你认为这是合理的吗? 请发表评论意见。

    此致,

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,海尔梁,  

    是的,禁用看门狗计时器的唯一方法是通过 I2C。 从我观察到 的情况看,看门狗故障位最初为1,然后看门狗计时器在 I2C 看门狗故障=0上被禁用,故障消失。  

    [引用 userid="498914" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1086039/bq25898-wd-issue/4021771#4021771"],但当过压消失时,BAT_FAULT 保持在1。 您认为这是合理的吗?

    我无法重新创建客户看到的内容。 当我每次重新创建测试场景时,当我从设备读取寄存器时,电池电压低于过电压阈值 BAT_FAULT 将返回0。    

    此致,

    加勒特