This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:原理图检查

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094, CSD87331Q3D, CSD87381P, CSD87588N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082552/tps65094-schematic-check

部件号:TPS65094
线程中讨论的其他部件: CSD87331Q3DCSD87381PCSD87588N

你(们)好  

您能否帮助检查 TPS65094原理图以及是否需要进行测试?

谢谢你

e2e.ti.com/.../apollo-lake-pmic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    感谢您的帮助! 我们提供了一份原理图/布局核对表,以帮助我们的客户审查他们的设计。 请填写核对表并将其附在本 E2E 上吗? 以下是清单的链接,也可在产品文件夹中找到: TPS65094x 原理图清单,布局清单和 Ilim 计算器工具(修订版) a)。 如果您无法访问该文件,请告诉我。

    检查清单完成后,我还可以帮助进行第二次示意图回顾。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda

    清单完成,

     请帮您进行第二次示意图回顾

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../SLVA735_5F00_TPS65094x-Schematic-Checklist_2C00_-Layout-Checklist_2C00_-and-ILIM-Calculator-_847607892C67_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    感谢您填写示意图核对表。 我的带宽目前非常有限,但我可以在下星期二(3月15日至22日)之前提供示意图反馈。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    只是想在这里提供更新。 本周我不得不支持一些意想不到的活动,这需要一两天的时间才能就这一示意图提供反馈。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda

    感谢你的回复

    这一案件是一个迫切的希望,希望能很快得到帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    我看了一下您的示意图,我们提供的设计清单似乎没有正确填写。 只有 G 列“检查是否完成”必须由我们的客户填写。 其他列是我们在使用特定设备针脚时以及应用程序中未使用这些针脚时建议的连接,因此不应更改这些针脚。 根据您的回答,所有项目 都标记为绿色“已使用并已完成”,但我至少可以确定一些不符合我们建议的项目。  

    • LDO5P0正在使用22uF,我们建议使用4.7uF (典型值)。 电容范围:2.7uF 至10uF。
    • LDO3P3使用22uF,我们建议使用4.7uF (典型值)。 电容范围:2.2uF 至10uF
    • 对于 V5ANA,我们建议使用1uF 保护罩,该保护罩应放置在靠近布局引脚的位置。  
    • PVINLDOA2_A3可以连接到 GND,因为 LDOA2和 LDOA3是浮动的(未使用)。
    • 对于降压控制器上使用的外部 FET,我们建议 使用 CSD87331Q3D,CSD87381P 和 CSD87588N,具体取决于所需的最大电流。 我不熟悉原理图上的外部 FET,但如果它们的性能与数据表中推荐的性能相当或更好,则可以使用这些元件进行原型评估。  
    • ILIMx 引脚上的电阻值与 设计指南中使用的电阻值相同。 请注意,这些选择是基于 RDSon 为我们推荐的 FET 而选择的。 作为设计清单的一部分,我们提供了“Buckx Ilim 计算器”,以便在使用其他 FET 且设计目标不同的情况下,客户可以更轻松地计算 Ilim 值。   
    • 为什么 Buck6驱动第三个 FET?  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda

    感谢您的详细解释和回复

    我会向客户提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢加雷斯! 如果您的所有问题都已得到解答,请选择“.resolved”选项,以便我们可以关闭此 E2E。 如果您将来对同一示意图有任何疑问,请随时提交新的请求(并包括此 E2E 的链接)。