This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47-Q1:替代件检查

Guru**** 2582675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085939/tps7a47-q1-alternative-part-check

部件号:TPS7A47-Q1

您好,

  由于 TPS7A4701QRGWRQ1可能存在短缺问题,您是否有替代解决方案?

此致,

嘶声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,嘶声,

    不幸的是,这实际上是中/高电压空间中电源前景最佳的部分。

    如果您能提供有关设备应用程序(Vin,Vout,Iout,软件包要求)的更多详细信息,我可能会在此处找到其他适用的方法。

    谢谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    该应用程序为 Vin=11V / Vout =10.77V / Iout =0.84A。 该封装与 TPS7A47-Q1类似。

    谢谢!

    嘶声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,嘶声,

    不幸   的是,我在这里看到的唯一替代产品是 TLV76701QWDRBRQ1,TPS73801DCQR 和 TL1963AQKTTRQ1,它们都是采用不同封装的设备。

    我希望这能有所帮助!

    谢谢,

    吉米